This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:LMR23630

Guru**** 2505775 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022080/lmr23630-lmr23630

器件型号:LMR23630

我想知道我是否应该能够从降压转换器 LMR23630生成负电压。 我想为我的新设计获得-15V 和-24V 电压。 我在一家电力电子公司 Ingeteam 工作、通常与来自德州的 Eric Djaca 合作。 可以帮我了解一下设计吗? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我能否知道-15V 和-24V 的输入范围和输出电流?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入范围可在0V 至36V 之间进行选择。 如果需要、可以添加另一个电压。

    输出电流为 Aprox。 500mA。 我想将此配置与 LMR23630配合使用。

    我不想使用如下所示的配置:

    有可能吗? 最终设计如何?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    它可配置为反相 BUC 升压、如 AOZ1016、但您需要选择60V devcie 以实现36Vin -15Vo、如果输入范围低于4V、则需要选择至少3A 的器件。

    对于选择降压转换器作为反相降压/升压、您需要确保

    VIN+ABS (-Vo)<Vin_max of buck

    2.IIN+IIN+I2..<Imax of buck

    详细信息、您可以参阅以下应用手册

    https://www.ti.com/lit/pdf/snva856

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Danie Li14。