请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV62569 大家好、
我无法使用 webench 工具、因为输入要求不允许输入电压<14V。
VIN-5V、
VOUT=3.3V
IOUTmax=1A
对于 TLV62569DBV、请提供帮助

此致、
Vidhya
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Vidhya、
我们能够使用以下输入为 TLV62569创建设计并执行电气仿真:
VinMin=VinMax=5V、Vout=3.3V、Iout=1A
您能否确认上述输入条件?
请按照以下步骤创建设计:

输入输入条件并单击 View design TLV62569:

此致、
Shaheen S M