请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51285B 您好、专家、
我将与您联系、了解 TPS51285B 在>30V 输入下的工作情况。 如果客户为输入电压小于20V 的 VIN 引脚供电(在 LDO 之后,将电源转换为20V),TPS51285B 是否可以在输入电压大于30V 的情况下工作。
根据我的判断、它无法工作、因为 TPS51285自举电路将被细分。 我想向您确认这一点!
Jimmy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.