This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2733:问题、纹波和稳定性

Guru**** 2178880 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2733
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022741/lm2733-problems-ripple-and-stability

器件型号:LM2733

大家好、我使用该器 件通过两节串联锂电池产生最大电流为35mA (可变负载约为10mA 至35mA)的24V 电压轨、因此输入电压约为6V 至8.5V。

我使用的是 X 版本、因此开关频率为1.6MHz。 在大多数输入电压和负载条件下、该器件以不连续模式运行、这会在大约800Hz 的频率下对输出电压施加较大的纹波、但这会根据负载和输入电压而变化。 似乎控制系统不稳定、输出纹波高于和低于设定值。

我在数据表中注意到、Y 版本似乎被推荐用于"高电压"操作、遗憾的是、我目前无法获得这些版本、因为它们的交付时间很长。 我注意到数据表中显示16V 输出及更高电压... 这是否意味着高于16Vdc 输出不可靠?

我已经尝试了从10uH 到47uH 的不同电感值、所有这些值都比所需的 SAT 电流高得多、并在100N 到40uF 的输出上尝试了不同的电容作为4 off 0805 10U、但振荡始终存在。

有什么可能出错的想法吗? 就我所说的器件不会发热并进入热关断状态而言、它位于接地层板上。 几年前、我曾尝试过其中一种方法、但无法使其正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    在轻负载条件下、器件在 DCM 模式下工作是一种正常行为。 LM2733是非同步升压转换器、电感器电流不能变为负值。 当负载电流非常轻时、器件会切换几个周期、并且 Vout 会上升到高于设置值。 然后它停止开关、直到 FB 电压低于 REF 电压。  

    您的目标 Vout 纹波值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zack、我现在已经很好地解决了这个问题。

    将电感器从68uH 降至10uH、将输出上的储能电容器电容从40uF 降至2.2uF。 现在输出端的纹波很小、输入电压为5到9VDC 时工作良好、调节良好。 它始终以连续模式运行、这意味着电感器不再发出有效的警告。