This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV751:电流限制 tlv75101P

Guru**** 2508065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016683/tlv751-current-limitation-tlv75101p

器件型号:TLV751

我们在我们的应用中使用的 TLV75101P 具有大约5.3V 的输入电压和5V 的双路输出电压。

为了测试电流限制、我们将一个大约5欧姆的功率电阻器连接到 TLV75101P 的一个输出、并观察输出电流。
记录的输出电流(示波器和电流探头)上升至1.1A、然后下降至700mA 的限值。
根据数据表(SBVS385B–2019年12月–2020年4月修订)、最大输出电流应为865mA。

我的问题是该电流过冲(大于865mA)是否正常、或者稳压器是否有缺陷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    器件的浪涌电流通常较高:

    由于器件随后会灌入700mA、这意味着器件正在正常工作:

    为了最大程度地减小浪涌电流、您可以使用本应用手册的说明修改测试设置:

    https://www.ti.com/lit/an/slva670a/slva670a.pdf

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我迟到了。

    很抱歉我的措辞不准确。 控制器在500mA 输出电流下运行。 连接的负载随后缓慢增加、我们观察到 TLV 提供高达1.1A 的电流。 TLV 仅在大约1.2A 的电流下才将输出电流限制在大约700mA。

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您是否能够提供事件的范围截图、并将其放大到足以显示所触发器件的电流限制之间的时间?

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    下面是我们的测试报告的一小部分摘录。 这些是 我目前仅有的示波器截图。 我希望他们能帮助您 更好地判断行为。

    最棒的

    Thomas   

    e2e.ti.com/.../TLV751.docx

    e2e.ti.com/.../TLV751.docx

    e2e.ti.com/.../TLV751.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    我将联系我的一位同事、以验证该部件是否正常工作。  

    当您将器件置于恒定1A 负载时、它是否会触发电流限制?

    此器件是否在额定热结限值之外使用?

    是否有任何引脚意外短接在一起?

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    随附的是 Word 文档的更新版本。

    行动要点:

    1. 将器件保持在1A 并保持200us、以查看是否启用了电流限制
    2. 从较低负载更快速地阶跃到较高负载–电流限制是否更快接合

    e2e.ti.com/.../TLV751-_5B00_Updated-Document_5D00_.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    我们的答案随附  

    此致

    Thomas

    e2e.ti.com/.../TLV751_2D00_2.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    您是否能够确认封装顶部的标记?

    如果器件在所有其他方面都正常工作、则可能是您的电路板上安装了此器件的1A 版本。 否则、我们将需要开始退货流程。  

    最棒的  

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juliette、您好!

    顶部的标记为2ANH 028 A7YE

    最棒的

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    这些是正确器件的标记、额定电流为500mA。  

    请参阅 TI 退货页面以继续此过程

    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    感谢你的帮助。

    最棒的

    Thomas