This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM554-Q1:同步和反相配置问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022724/lm5574-q1-syncing-and-inverting-configuration-questions

器件型号:LM554-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5574

我 需要设计一个 PSU、该 PSU 具有从单个40V 非稳压直流输入生成的多个输出轨。 输出电压为+/-19V (每个0.2A)和+48V (0.01A)。 我需要所有电源轨同步切换、以最大程度地减小梳状频率并简化电源滤波(必须非常安静)。 所有电源轨都应以 CCM 模式运行。 切换开关可以通过菊花链连接以进行同步操作、这将非常方便。

对于+/-19V 电压轨、我发现 LM5574是合适的。 +19V 电压轨设计非常简单、Webench 在这方面做得很好。 19V 电压轨有问题、因为 Webench 生成的值会导致 DCM 运行。 我尝试更改电感器值、但看起来 Webench 不能这样做。

以下是我想获得的问题:

如何计算将在 CCM 下运行的反相降压/升压电路的电感值?
2. 所有电源轨上的开关应该一起切换还是应该采用交错模式? 如果交错噪声要低得多、建议使用什么器件和电路?
是否有任何升压转换器可以与 LM5574同步、并且可以在 应用中与 LM5574配合使用?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为 LM5574对于正负电源轨都应该是可以的。

    我不确定为什么 Webench 会计算 DCM; 我会针对您的0.2A 负载计算 CCM。

    确保使用 EVM 进行此器件和测试的最佳方法。  可以轻松修改 IBB 的 EVM。

    此外、您还需要 IBB 的电平转换器。

    我随附了一份简短的应用手册、可能会有所帮助。

    我无法为升压提供帮助;您需要搜索 TI 产品以帮助您找到合适的升压。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../2330.snva856a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank、感谢您的意见。

    您认为电感器值是多少? 还是与降压转换器相同?

    至于电平转换器、同步波形的阻抗是否足够低、可以使用简单的电平转换器? 还是应该将其与 MOSFET 配合使用?

    有什么关于设定时间的想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我使用 Webench 设计中的电感值。

    关于电平转换器、您必须进行实验、以找到适合您需求的解决方案。

    谢谢