This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:VEE 欠压

Guru**** 2797825 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015727/ucc21750-q1-vee-undervoltage

器件型号:UCC21750-Q1

各位专家:

您能帮助回答客户的以下问题吗? 谢谢你。

数据表显示 UCC21750-Q1具有 VCC 和 VDD UVLO 保护。 VEE 呢? 如果 VEE 欠压、IGBT 可能无法按预期完全关断。 是否有办法保护 VEE 免受欠压影响? 客户是否可以使用 AIN 引脚监控 VEE?

2.您能否帮助解释 UCC21750-Q1如何实现 VCC 和 VDD UVLO 保护功能? 我认为内部应该有一个比较器、您能否共享一个方框图草稿来帮助理解原理? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aries、

    我们的办公室在美国7月4日假期关闭。 Andy 将在星期二回答您的问题。  

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arie、

    对于1:

    VEE UVLO是 UCC21750-Q1功能。 我没有看到或不知道如何使用栅极驱动器本身的功能进行 VEE ULVO 监测、因为虽然 AIN 引脚用于测量模拟电压、但其工作电压范围仅为0.5V-4.5V。

    VEE UVLO 可以添加到系统中、但它会涉及比较器和分立式组件等附加组件。

    对于2:

    我可以与我们的设计团队交谈、了解我们可以披露 UVLO 架构的详细程度、但您能否解释此信息的目的是什么? 客户如何使用此信息?

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arie、

    您是否会收到上述问题的更新?

    • 您能否解释一下此信息的用途是什么? 客户如何使用此信息?

    即使不再需要此信息、如果我对 UCC21750-Q1有任何帮助、请随时继续对此主题进行评论。

    此致、

    Andy Robles