连接至 SS/TR、 RT/CLK、COMP 和 BOOT 端子的部件(C 或 R)需要多少额定电压(不包括裕度)?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
连接至 SS/TR、 RT/CLK、COMP 和 BOOT 端子的部件(C 或 R)需要多少额定电压(不包括裕度)?
您好、Ozawa:
如果您是指功率级电容器和电阻器连接到 Vin、SW 和 Vo 等、则需要考虑系统的电压降额。 我们建议对于电容器,您需要考虑 电容按电压降额。 对于电阻器、高于50V 就足够了。 并确保电阻器处于其额定功率范围内。
感谢您的回答。
我看到了用户指南 TPS54140EVM-429 1.5A、SWIFT。 稳压器评估模块
">www.tij.co.jp/.../slvu285.pdf。
表5。 TPS54140EVM-429 14页的物料清单显示 C4=25V、C6=25V、C1=10V、C8=50V。
我想知道为什么 C4=25V、C6=25V、C1=10V、C8=50V。
您好、Ozawa:
电容器额定电压需要高于所需电压、
对于 C4、它需要高于 SS 的电容器、因此所有额定电压高于10V 的电容器都适合 SS 电容器。
与 C6、C7和 C8相同。
使用我们的 EVM、无需在同一引脚上保留相同的电压电容器、您只需确保电容器上的电压不超过其最大额定电压
谢谢
Daniel Li14先生您好
感谢你的建议。
我理解您的解释。