主题中讨论的其他器件: TPS38A-Q1
大家好、
我使用的是 TPS3701。
1.为了仅监控与 VDD 不同的电源轨的欠压(仅限 INA)、如何计算 R1和 R2? 数据表中未指定此配置的详细信息。
2.是否有任何替代器件建议可对 INA 和 INB 进行欠压监控?
谢谢、
Vidhya
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Vidhya、
下面显示了我圈出的输入阈值电压:
您可以使用405.5mV 作为基准电压来使输出无效、并使用400mV 来使输出无效。
关于您的第二个问题、我们提供了多个多通道器件、可满足您的双输入欠压阈值检测需求。 我是否可以询问什么是应用? 您是否需要通过汽车认证的器件? 我认为 TPS38A-Q1 可满足您的需求。 另一个选项是 TPS3704-Q1。
如果您有任何其他问题、请告诉我。 祝您好运!
本
您好、Vidhya、
您的应用设置是否与图24类似? 请参阅以下内容:
输入 B 的输出波形如下所示:
因此、对于输入 B、当 INB = 400mV 时、输出将置为低电平。 公式将是
VINB = 400mV *(R4/(R3+R4))
输入 A 的输出波形如下所示:
因此、对于输入 A、当 INA = 405.5mV 时、输出将取消置位高电平。 公式将是
VINA = 405.5mV *(R2/(R1+R2))
如果您有任何其他问题、请告诉我。
本
您好、Vidhya、
UV 阈值是您通过调节电阻器值设置的值。 例如、如果您希望 UV 阈值为2.9V、而您要监控3.3V 电源轨。 使用中的公式
Vina = 405.5mV *(R2/(R1+R2))、假设 R2为100k Ω、我们可以求解 R1。 您知道阈值电压为2.9V、因此我们将该值替换为 VINA。
2.9V = 400mV *(100K/(R1 + 100K))
R1 = 625K 欧姆
这意味着当 VDD 为2.9V 时、OUTA 将变为低电平。 当 OUTA 变为高电平时、VDD = 2.4V。
对于问题2、我们现在有 TPS38A-Q1。 如需更多信息、请参阅数据表。 非汽车产品的数据表尚未发布。
我有几个问题要问您:
我希望我已经回答了你的问题。
本