This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5046:保持 VIN 断开

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5046, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021616/lm5046-leaving-vin-open

器件型号:LM5046
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

客户注意到数据表第7.3.1节、其中指出、建议在 VCC 和 VIN 引脚上施加10-14V 的外部直流偏置电压。

他们正在询问例外情况、由于其系统存在其他限制、LM4056是否能够在这种配置下正常工作:

VIN:保留打开

VCC:10V-12V (通过 LDO、由10-16V 输入提供)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据数据表、可以将 VIN 引脚断开并使用 VCC 引脚启动和偏置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    我使用的是 TI 提供的 LM5046 PSPICE 模型、并与 TINA-TI 一起运行。 我发现、如果我没有在 VIN 引脚上施加+15V 或更高的电压、SS 引脚保持低电平。 您能再次澄清一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、是的、数据表第13页第7.3.1节显示、VIN 需要连接到 VCC 才能使 IC 正常工作。