请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25303J 您好、TI 专家、
我的客户为其新产品绘制了第一个原理图。 您可以查看此原理图吗?

R231的值为68K、因此充电电流约为600mA。
2.是否可以将 R233设置为200K 以进行4.1V 电池充电? 原因建议将 VSET 引脚悬空。
请查看此原理图中的其他内容。
此致、
Chase
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 专家、
我的客户为其新产品绘制了第一个原理图。 您可以查看此原理图吗?

R231的值为68K、因此充电电流约为600mA。
2.是否可以将 R233设置为200K 以进行4.1V 电池充电? 原因建议将 VSET 引脚悬空。
请查看此原理图中的其他内容。
此致、
Chase
你好 Chase、
您应使用用户指南作为起始模板: https://www.ti.com/lit/ug/sluuc53a/sluuc53a.pdf?ts=1627272027296&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
建议使用2.2uF 的 VBUS 电容。 REGN 电容应为2.2uF。 不需要、如果您需要所需的电池电压、则必须遵循所需的 VSET 连接、因为有内部逻辑根据在 VSET 上感测到的阻抗进行选择。 它是转换器启动期间 VSET 检测布线的一部分。 如果需要任何浮动 VSET、因为它会削减1个额外的组件。