This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65084:低温时降压4输出压降

Guru**** 2504965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017750/tps65084-buck-4-output-voltage-drop-when-low-temperature

器件型号:TPS65084

先生,您好:

Buck4上的输出电压异常。

关键问题是、我们需要在0度等低温条件下启动。

降压4输出电压下降0度时的情况。

然后、我们按照如下所示跟踪了发布的预览。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992315/tps65084-buck4-voltage-drop

Kevin 曾提到过、我尝试了两种方法、将它与稳压器关联起来、并将其与温度关联起来。

与稳压器链接:

测试结果如下所示。

BUCK1-VCC0_CPU、默认输出电压为0.97V、我们添加了一个高达1.2V 的外部电源、该系统和 PMIC 未关断。

BUCK2-VGG、 默认输出电压为0.97V、我们添加了一个高达1.2V 的外部电源、该系统和 PMIC 未关断。

BUCK3-VIN 、默认输出电压为1.01V、我们添加了一个高达1.15V 的外部电源、该系统和 PMIC 处于关断状态。 (规格最大电压为1.1025V)

 BUCK4-+V1P05A、 默认输出电压为1.03V、我们添加了一个高达1.16V 的外部电源、该系统和 PMIC 已关断。  (规格最大电压为1.1025V)

 5、BUCK5-+V1P8A 、默认输出电压为1.78V、我们添加了一个高达1.96V 的外部电源、该系统和 PMIC 已关断。  (规格最大电压为1.89V)

 6、BUCK6-VDDQ (DDR)、默认输出电压为1.34V、我们添加了一个高达1.52V 的外部电源、该系统和 PMIC 未关断。

根据测试结果、只有降压3~5被关断、但是它们的外部电压超出规格、  

如果仅提供超过默认电压+ 20mV、则 PMIC 和系统将不会关断。

与温度关联:

当在大约3~0°C 的低温下运行时、降压4输出电压会影响我们的系统无法启动。

发生的情况比正常温度多。  

您能否提供更多建议并告知我们如何检查此问题?

如果您需要布局和原理图、请告知我们。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    感谢您的跟进和额外测试。 低温测试提供了更多证据、证明它与之前的 E2E 帖子一致。

    对于稳压器测试、过驱电压不得超过 OVP 阈值非常重要、因此测试1-6不符合我的预期。 目标是查看其中一个稳压器的噪声是导致另一个稳压器发生故障、还是它是特定降压稳压器内部固有的。

    下一个测试"默认电压+ 20mV"符合我的预期。 您能否确认过驱动任何稳压器会导致停机? 例如、如果提供比 BUCK1高20mV 的 VNN、那么 BUCK4在低温下没有问题? 我希望找到一个与 BUCK4故障最密切相关的特定稳压器、以简化审核。 您能否再次检查此点?

    如果您可以确认它是影响最大的单个降压转换器(我怀疑 BUCK2或 BUCK5是最高电流或最接近电流)、请向我发送消息或上传原理图和布局以供查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我有一些错误的上述描述。

    我们逐步增加了电压、每个阶跃为20mV、但我们在室温下进行了测试。

    正如我之前说过的、如果我们在每个电源轨上仅提供20mV 电压、PMIC 将不会在室温下关断。

    另一个 BUCK4关断条件是在我们的系统上电时发生的、这意味着在 S5模式之后。

    您可以参考下图。

    无论我们将尝试在温度室中重新测试它的情况如何。

    但我对如何正确执行该测试有一些疑问。

    如果我们设置外部电源、我们只能尝试降压3和降压5、如果我尝试其他会影响加电序列的电源轨

    外部电源、那么我们将不会启动、我们无法看到降压4下降情况。

    您是否知道如何尝试降压2??

    请帮助我们提供建议。

    我们稍后将为您更新 BUCK 3和5测试结果。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    在其他 E2E 帖子中、问题仅在某些情况下发生、因此他们能够为系统加电、然后应用外部电源。 如果每~1分钟进行一次复位、则几分钟后他们可以告诉您问题已解决。

    如果您的问题发生在冷启动时(意味着100%故障、从不上电)、则测试会变得更加困难。 如果您在打开 PMIC 之前从外部提供电压、您会正确地看到处理器序列会被违反、因此可能会损坏处理器、也可能不会损坏处理器。 这可能会在低于特定温度时消除强制 PWM 的 I2C 写入、作为潜在解决方案、因为它可能没有时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    继续上一个问题。

    我理解这个问题有多难解决。  

    但是、由于客户库存中有超过1K 的套装产品、我们仍然需要找出根本原因。

    为您更新一些0度测试结果。

    我们发现在电源轨压降情况下出现了一些错误、电源轨压降为降压3、4和5、它不仅是 buck4。

    请参阅下面的"启动失败的图"。

    然后、我们遵循先前测试的方法、在每个电源轨上增加20mV。

    测试过程:

    1.在降压3电源轨上增加了20mV,并检查降压4和5的情况

    2.在降压4电源轨上增加了20mV 并检查降压3和降压5情况

    3.在降压5电源轨上增加了20mV,并检查降压3和4压降情况。

    在上面的3次测试中、我们得到了相同的结果、波形就像 "启动失败的图"。

    完成这些测试后、结果与您之前的推理不同。

    你对此有什么想法吗?

    布局文件呢? 您有没有为我们提供建议?

    另一个我们尝试更改测试方法、我们不知道哪些方法有用或不有用、仅供您参考。

    测试方法如下:

    降压3电源轨上的电压逐步增加、每阶跃 为20mV、每次增加20mV、并重新测试启动波形、

    直到降压3电源轨没有下降情况、然后记录降压3的电压值是多少?

    2.另一个降压转换器4和5采用相同的降压转换器3测试方法。

    测试结果:

    降压3增加到1.08V、降压3不会再次下降。

    降压4增加到1.09V、降压4不会再次下降。

    降压5增加到1.85V、降压5不会再次下降。

    原因我们没有其他 MCU 来控制 PMIC、由英特尔控制、我们无法更改源代码。

    请为我们提供一些建议、帮助我们找出根本原因。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    我想再次强调、如果发生任何电源故障、PMIC 将启动紧急关断、从而禁用所有稳压器。 因此、当您说"我们发现电源轨压降情况有一些错误时、电源轨压降为降压3、4和5、它不仅是 buck4。" 这 不是告诉我们发生了什么。 如果任何稳压器发生故障、或者输入电源电压低于5.4V 或发生临界温度事件、或 LDO3P3或 LDO5P0下降、则所有稳压器都会触发紧急关断、这将在第一个示波器屏幕截图中给出图像。

    总之、任何显示所有稳压器关闭的示波器屏幕截图都仅表示发生了紧急关闭、而不是如何发生。

    第二组实验非常有趣、假设示波器图标记错误、并且它们不是 LX 节点、而是输出网。

    此帖子显示了 LX4上的奇怪行为: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992315/tps65084-buck4-voltage-drop

    今天的帖子表明、过度驱动 BUCK4无法解决问题、因此 BUCK5也可能有相同的问题? 同时过驱动 BUCK4和 BUCK5 (1.08V/1.85V)是否会阻止关断? 如果不是、则可能表示这是另一个问题。

    或者、您可以在过驱后尝试读取 PWR_FAULT_STATUSx 寄存器。 上一篇文章说存在 BUCK4电源故障。 如果您过度驱动 BUCK4、您是否看到 BUCK5电源故障?

    就布局而言、我通过消息发送了我的响应、但 LX4节点非常长且宽、肯定能够驱动和接收来自其他降压稳压器的潜在噪声。 在未来的重新设计中、这肯定是一个需要解决的问题。 我还问过他们是否尝试添加缓冲器以查看它是否有用?