请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR14030-Q1 尊敬的:
我们使用的 是 TI LMR14030-Q1封装 HSOIC-8。 引脚6 软启动 我们连接 了2.2nF 的 SMD 陶瓷电容器、 建议电容器大于8.2nF。 。 我们能否将电容器值更改为 10nF
此致、
Hitainder Singh Kaswan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的:
我们使用的 是 TI LMR14030-Q1封装 HSOIC-8。 引脚6 软启动 我们连接 了2.2nF 的 SMD 陶瓷电容器、 建议电容器大于8.2nF。 。 我们能否将电容器值更改为 10nF
此致、
Hitainder Singh Kaswan