This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28711:使用 UCC28711的宽输入(200Vdc 至800Vdc)反激式变压器面临的挑战。

Guru**** 2506095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018927/ucc28711-challenges-in-wide-input-200vdc-to-800vdc-flyback-transformer-using-ucc28711

器件型号:UCC28711

我正在开始使用 UCC28711的宽输入(200Vdc 至800Vdc)反激式变压器设计。

此外、还想知道变压器和 MOSFET 损耗等各种挑战、在共源共栅结构中应小心谨慎、在初级侧也应如此。

输出功率34W 和多输出(24V/1A、18V/0.3A、8V/0.5A)。

谢谢、

Sakthivishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sakthivishnu、

    感谢您对 TI 的关注。

    请具体说明您的问题、很抱歉我对它感到困惑。

    谢谢。