This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714EVM-551:加电/断电过程

Guru**** 2013580 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714EVM-551, UCC28950, UCC27714, UCC27524A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018052/ucc27714evm-551-power-on-off-procedure

器件型号:UCC27714EVM-551
主题中讨论的其他器件: UCC28950UCC27714UCC27524A

您好!

UCC27714EVM-551的用户指南介绍了开启过程的以下内容:

1. EVM 不是设计为从0V 输入电压启动。 请确保输入电压介于两者之间
在施加偏置电压之前为370V 和410V。

注意:务必遵循加电和断电过程、以确保 EVM 正常工作
不会损坏。


此 EVM 旨在展示 UCC28950、UCC27714和的性能
UCC27524A 位于相移全桥中、不是独立电源。 此 EVM
不包括将出现在中的输入欠压锁定(UVLO)电路
独立电源。

为什么不建议在施加 Vbias 的情况下将输入电压从0V 逐渐增加到390V?

在控制环路开始调节且占空比降低之前、UCC28950在最大占空比下工作是否存在任何问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    设置启动序列时、高电压输入出现、并在控制器启动加电软启动序列时保持稳定。 如果首先施加偏置、则控制器将完成软启动序列、并在 VIN 输入应用时处于最大占空比。

    此致、