This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63051:具有固定输出电压/反馈电压的替代产品

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63031, TPS63051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017579/tps63051-alternatives-with-fixed-output-voltage-feedback-voltage

器件型号:TPS63051
主题中讨论的其他器件:TPS63031

尊敬的 TI 社区:

我目前正在使用 高效降压转换 器 TPS62743 为主处理器提供3V3电源轨。 输入源是3.7V 锂聚合物电池。 在我尝试引入一项新功能时、需要在电池的整个工作范围内提供精确且稳定的3V3–从完全充电状态降至3.3V (以及更低电压、而不允许电池达到3.0V 切断电压) –此 IC 自动转换至100%模式会更改输出电压。 请参阅以下数据表摘录:

我找到了两个可能适合我们应用的替代产品: TPS63031TPS63051 。 两者都具有:

  • 在降压和升压模式之间自动转换
  • 固定(或可调)输出电压
  • 电压反馈

但是、由于 PCB 空间受限、TPS63031 ( VSON10封装)无法安装。 那么、我目前选择的是 TPS63051。

您是否知道其他任何可能满足我要求且封装尺寸不超过 TPS63051尺寸的替代方案?

提前感谢您、

弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Francesco:

       感谢您  考虑使用 TI 产品。   您能向我展示更多详细信息吗? 例如输出电流(我认为它是范围值)、输出纹波请求?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    绝对是! 在输出电流方面、PCB 在最大负载条件下不会超过150mA 的电流消耗、而在正常运行/待机期间、电流消耗小于50mA。

    对于输出纹波、考虑到所需的固定输出电压为3V3、最大值为50mV。

    此致、

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Francesco:

        对于您的应用、我认为 TPS63501确实是您的理想选择。

    此致

    TAO