This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:TLV62569 OCP 功能

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014725/tlv62569-tlv62569-ocp-function

器件型号:TLV62569

尊敬的团队

1.客户对 OCP 有一些问题、您能帮您推荐吗?

从数据表7.3.4中删除

一旦达到高侧开关电流限值、高侧开关将关断、低侧开关将导通、以在自适应关断时间内斜降电感器电流。

电流限制是否在每个周期检测一次?

2.如果 达到电流限制、IC 是否会自动重试以  在下一个开关周期打开高侧开关?

3.如果达到电流限值、  高 侧开关关断至开关导通的时间是多久?高侧 MOS 的关断时间是否可调?  

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Denny's、

    感谢 您向我们分享客户询问。

    无论如何、请查看我对以下 TLV62569在过流条件下的行为的评论。

    电流限制是否在每个周期检测一次? [Excel"是的、电流限制电路逐周期监控流向高侧 FET 的电流。

    2. 如果 达到电流限制、IC 是否会自动重试以  在下一个开关周期打开高侧开关? [excel]即使达到电流限制、开关周期也不会停止、除非触发了 TJSD (热关断)保护。 器件将需要等待结温(Tj)下降~130度。 C、然后它将再次开始切换。

    3.如果 达到电流限值、  高 侧开关关断至开关导通的时间是多久?高侧 MOS 的关断时间是否可调? [excel]高侧 FET 的关断时间(Toff)可能会因输入电压和输出电压电平而异。

     

    我希望上述信息能帮助您更好地了解 OCP 或短路情况下的器件运行情况。

    此致、

    Excel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、拒绝、

    只是一个软提醒。 您对 TLV62569的运行还有疑问吗?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、拒绝、

    如果您没有进一步的问题、我将关闭此主题。 您 可以通过发布评论或查询重新打开。

    谢谢你。

    此致、

    Excel