This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TL431:TL431与 TL432

Guru**** 1944420 points
Other Parts Discussed in Thread: TL432, TL431, ATL431, ATL432, TL432LI, TL431LI, ATL431LI, ATL432LI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017285/faq-tl431-tl431-vs-tl432

器件型号:TL431
主题中讨论的其他器件:TL432、、 ATL432TL432LI、 、 ATL432LI

TL431与 ATL431之间的区别是什么? TL431与 TL432之间的区别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TL431和 TL432

    1. 输出电压= 2.495V 至36V
    2. 灌电流能力:1mA 至100mA
    3. 基准电压容差@ 25°C:  0.5%(B 级)、1%(A 级)、2%(标准级)
    4. 工作温度(TA):  C 级:0°C 至70°C、I 级:-40°C 至85°C、Q 级:-40°C 至125°C
    5. 最大温度漂移(SOT23-3封装):16mV (0°C 至+70°C)= C 版本、 34mV (-40°C 至85°C)= I 版本、 34mV (-40°C 至125°C)= Q 版本
    6. |zKA|动态阻抗= 0.2 Ω(典型值)
    7. TL432的引脚1和2与 TL431相反  

    ATL431和 ATL432

    1. 输出电压= 2.5V 至36V
    2. Ika 灌电流能力:35uA 至100mA
    3. 基准电压容差@ 25°C: 0.5%(B 级)、1%(A 级)
    4. 工作温度(TA): I 级:-40°C 至85°C、Q 级:-40°C 至125°C
    5. 最大温度漂移:15mV (–40°C 至+85°C)= I 版本、  34mV (–40°C 至+125°C)= Q 版本
    6. |zKA|动态阻抗= 0.05 Ω(典型值)
    7. IREF 基准输入电流= 30nA (典型值)
    8. ATL432的引脚1和2与 ATL431相反  

    TL431LI 和 TL432LI

    1. 输出电压= 2.495V 至36V
    2. Ika 灌电流能力:1mA 至15mA
    3. 基准电压容差@ 25°C:  0.5%(B 级)、1%(A 级)、2%(标准级)
    4. 工作温度(TA): C 级:0°C 至70°C、I 级:-40°C 至85°C、Q 级:-40°C 至125°C
    5. 最大温度漂移:11mV (0°C 至+70°C)= C 版本、 17mV (-40°C 至85°C)= I 版本、27mV (-40°C 至125°C)= Q 版本
    6. |zKA|动态阻抗= 0.3  Ω(典型值)
    7. IREF 基准输入电流= 200nA (典型值)
    8. TL432LI 的引脚1和2与 TL431LI 相反

    ATL431LI 和 ATL432LI

    1. 输出电压= 2.5V 至36V
    2. Ika 灌电流能力: 80uA 至15mA
    3. 基准电压容差@ 25°C: 0.5%(B 级)、1%(A 级)
    4. 工作温度(TA): I 级:-40°C 至85°C、Q 级:-40°C 至125°C
    5. 最大 温度漂移:17mV (–40°C 至+85°C)= I 版本、  27mV (–40°C 至+125°C)= Q 版本
    6. |zKA|动态阻抗= 0.3 Ω(典型值)
    7. IREF 基准输入电流= 100nA (典型值)
    8. ATL432LI 的引脚1和2与 ATL431LI 相反