This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2800:最大 PWM 占空比

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016407/ucc2800-maximum-pwm-duty-cycle

器件型号:UCC2800

您好!

我在 电池充电器中使用 UCC2800D PWM 控制器作为降压转换器控制器;我需要有关最大允许占空比的准确信息、以便为客户指定充电器输入电压和电池电压之间的最小差异。

 数据表中报告的图形未指定每个开关频率或每个 CT 允许的最大占空比、我在60kHz 时使用的是 CT=220pF 开关、如何计算最大占空比?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 CT = 200pF 进行典型的最大占空比估算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这是数据表中报告的图表

    CT=200pF 的曲线在75KHz 左右停止、如何知道它在60kHz 时的行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用电气表、第8页、最大占空比为97%、典型值为99%。