This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090:引脚选择电源轨状态功能

Guru**** 651690 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135994/ucd9090-pin-select-rail-states-function

器件型号:UCD9090

您好、香榭丽舍

下面是有关 UCD9090的一些问题:

在 UCD9090 GUI 中、我们是否可以使用引脚选择电源轨状态配置将3个电源正常信号连接到 GPI1/2/3、并通过序列开/关依赖项控制所有电源轨?

我们注意到以下描述似乎可以实现此功能:

但在 GUI 中、加电似乎遵循顺序、但会立即断电。 软停止是指什么?

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    因此、我的理解是、您希望使用3个 GPI 来监控3个外部电源正常信号、并使用其他依赖于3个 GPI 信号的电源轨、我的解释是否正确?

    如果是、您可以在 GUI 中执行此操作。

    "立即"会导致电源轨立即关闭。
    "软停止"将按其关闭顺序关闭器件。 (请参阅以下常见问题解答中的第4.17节)

    UCD90xxx 系列常见问题解答 

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Samuel Gradinaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    一个问题是如何处理过渡阶段。

    例如、我们有3个 PG 信号从高电平传输到低电平(例如从111到000)。 理想情况下,我们可以为111和000设置相应的电源轨状态。 这里的问题是,每个 pg 信号的时间差可能会变低,因此3个 PG 不会直接从111传输到000,而是可能达到110 -> 100 -> 000。 即使转换速度非常快、如何避免这种情况触发其他电源轨状态?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    那么、您的配置是介于111和000之间、还是仅包含两种配置? 我们需要了解各国如何安排,以确定是否会有问题。

    此致、

    Samuel Gradinaru