This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A05:TPS7a05最大压降电压、输入电压为3.3V、输出电压为20mAIout

Guru**** 2508405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136520/tps7a05-tps7a05-maximum-dropout-voltage-in-3-3vout-20maiout

器件型号:TPS7A05

大家好、

客户希望知道3.3Vout 和 Iout=20~30mA 条件下的最大压降电压。 我注意到、压降电压仅在 Iout=200mA 中描述。 谢谢你。

此致

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、  

    通过查看图22:

    对于 Vout=3.3V 和~20-30mA、压降电压将低于100mV、通过观察25mA 标记、可以看到大约为~40-50mV。

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Edgar 提供的信息!