This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3899:规格检查

Guru**** 2505345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3899

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137359/tps3899-spec-check

器件型号:TPS3899

你(们)好

请提供帮助和建议? 复位 IC 可执行以下时序控制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    感谢您的提问、我很乐意为您提供帮助。 对于 TPS3899、可将检测延迟设置为忽略 CTS 引脚上小于检测延迟时间长达6.2秒的故障脉冲、时间10μF μ s。 同样 、也可以使用 CTR 上的电容器来调节复位延时时间、最长为6.2秒、CTR 上的电容为10μF μ F。  

    基于 TPS3899的功能、它能够执行您的时序图。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jesse

    6.2秒太小了、7~8秒吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    您需要哪一个长于6.2秒的检测延迟或复位延迟?

    Jesse