主题中讨论的其他器件: LM5155
大家好、
当 LM5123-Q1配备 TAS5828 H 类音频放大器时、我对其有疑问。 请参阅以下客户配置。
--
- 客户的电池规格:13V (已放电)~ 16.8 (已充满电)
- 最大输出电压:25V (PVDD)。 它与音量设置不同、将由 H 类放大器控制。
- 客户情景:
- 大批量生产:客户将使用 H 类混合专业技术以实现最佳效率。
- 在低体积中:他们希望使用直接电池电压。 因为如果它们也在低体积中升高电压、电池运行时间会缩短。
问题1. 例如、假设 电池的电流电压状态为14V、 并且通过动态电压跟踪将 LM5123的输出范围设置为13V 至25V (但假设 LM5123是较高的输出电压范围)。 然后、LM5123是否在低体积情况下以旁路模式工作?
问题2. 据我所知、H 类可通过任何具有反馈引脚的升压转换器来实现。 那么 、LM5123-Q1具有 H 类专用跟踪引脚是否有任何原因? 与 LM5155等其他直流/直流转换器相比、LM5123的跟踪引脚有何特别之处?
此致、
Jay