This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22966-Q1:TPS22966TDPURQ1:通过负载开关提供不规则输出

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134408/tps22966-q1-tps22966tdpurq1-irregular-output-through-load-switch

器件型号:TPS22966-Q1

我将 TPS22966TDPURQ1用作1.8V 负载开关、请通过  TPS22966TDPURQ1 器件和原理图设计查找以下输入和输出电源的波形捕获。 请告诉我这是否是此 IC 的预期行为。  

此外、我将添加来自负载开关的初始输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saurabh、

    您能否在输入电压和输出电压中包含导通信号?  

    只是为了确认我要查看的内容-第二个示波器是否仅以20ms/div 的速率对输入信号进行拍摄?

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saurabh、

    由于您在数周内尚未回复、我将关闭此主题。 如果您需要其他帮助、请创建新主题。

    此致、

    Kalin Burnside