This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:使用 BQ27441-G1测量环境温度

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27441-G1, BQ27741-G1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158560/bq27441-g1-use-bq27441-g1-to-measure-ambiant-temperature

器件型号:BQ27441-G1
主题中讨论的其他器件: BQ27741-G1

您好!

我们正在考虑使用 BQ27441-G1内部温度传感器来测量环境温度。

我想知道该传感器实际测量的是什么? 数据表中说它测量电池温度、但我看不到这是怎么可能的、因为传感器位于芯片内部、而不是电池组内部。

使用测量值来测量环境温度是否相关? 我想芯片正在加热传感器、因此测量必须从环境温度漂移、您可能有一个公式来补偿偏移?

提前非常感谢!

Antoine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antoine、您好!

    bq27741-G1内部温度传感器测量 bq27741-G1的温度。 当放置在电池旁边时、它可以提供足够接近的电池温度测量。 如果无法靠近电池放置、则可以使用外部传感器。 芯片功耗很低、因此不需要担心自发热。 您可以将其用于测量温度以用于其他目的、但它并非设计用于此类用途。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美,感谢您的快速回答!