This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTD08D210W:-

Guru**** 2508635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133033/ptd08d210w--

器件型号:PTD08D210W

您好!

我们一直在项目中使用 ZC702评估板。 此评估板包含 PTD08D210WCA、我们一直在观察模块上不断出现的锈迹沉积。 在我们的项目中使用了从外部购买的同一模块(1个月前)、并且观察到了同样的模块。 您能否指导我们了解生锈的原因以及防止此组件生锈的方法?

请找到所附的参考图像。

谢谢!

此致、

耶万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevan、

    电路板是否放置在具有高湿度和/或气体/化学品(如氨)的恶劣环境中?

    您可以清洁该区域并在生锈的零件上涂抹丙烯酸保形涂层、甚至薄层的指甲油、以防止此组件暴露于环境中的代理。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak、

    感谢您的快速响应。 在我们采购800个此类模块时、TI 是否可以为其完成涂层?

    此外 、我们位于印度钦奈、那里的湿度约为65%。 我们能否知道放置此组件的最佳环境以及保持湿度以使其不生锈?

    谢谢!

    此致、

    耶万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevan、

    我们在85%的湿度和85°C 的条件下对器件和模块进行测试、测试时间非常长。
    因此、65%的湿度不应成为生锈的原因。

    如果该区域中没有化学品/气体、则在回流焊之后、我还怀疑助焊剂的清洁过程。
    我们需要知道磁通是否被清洁、以及使用了什么材料进行清洁。

    此致、

    Yitzhak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak、

    用于清洗部件的化学成分是 Amquatox A4727清洗液。 有人提到,这 是一种无害的、可生物降解的解决办法。

    此致、

    耶万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevan、

    我不知道  Aquandox A4727清洁液、需要对此进行研究。

    但是、您是否排除了安装区域中存在化学品/气体?

    我们 以前从未遇到过这个问题。

    此致、

    Yitzhak