请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A57EVM-056 主题中讨论的其他器件:TPS7A57
您好!
我们一直在使用 LDO 稳压 器 TPS7A57的瞬态模型。 当我们 将输出负载电流作为脉冲(例如从3A 变为5A)变化时、模型似乎不会在时域中再现 Vout 变化(主要是纹波特性)、因为它们是根据数据表中的测量结果表示的。
是否可以升级瞬态模型以考虑此类电流负载变化影响?
谢谢、
此致、
Bassem