This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62420:输出电压低(始终约为0.3V)

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC39J84EVM, TPS62420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037772/tps62420-output-voltage-is-low-always-around-0-3v

器件型号:TPS62420
主题中讨论的其他器件:DAC39J84EVM

您好!

我使用 TPS62420DRCR 生成具有5.0V 输入的2.5V 和0.9V 直流电。 但是、我始终在 SW1和 SW2输出上测量大约0.3V 的输出电压。 DEV_1和 ADJ2电压分别测量为0.07V 和0.2V、这让我认为外部电阻网络正常工作(电压比与电阻器比率相匹配:0.07/150*(150+475)=0.3V、0.2/182*(182+95.3)=0.3V)。 但 DEV_1和 ADJ2电压仍远低于 TPS62420DRCR 基准电压、该基准电压应为0.6V。 随附了 PCB 的原理图、BOM 和布局。 我遵循 DAC39J84EVM 原理图中的 TPS62420DRCR 设计、但我使用了可用器件来替换 C95和 C105的过时器件。 有没有人想知道为什么输出电压如此低、基准电压不是0.6V?

为了调试这个问题、我在 SW1线路上尝试了以下测试。 删除了 L3、C103、C106和 C107。 施加并调整了 U13引脚4上的直流电压和电压源、然后使用示波器测量了 U13引脚5和引脚6上的响应。 只有在引脚4上施加3.5V 直流电压时、我才能看到 PWM 转换、反馈环路开始工作。 此时、测得的引脚5和引脚6为0.6V 和3.5V。

谢谢、祝您一切顺利、

Yilun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yilun、

    这有点奇怪。 您能否检查两个转换器的电感器电流、以确保输出端没有短路或高负载。  如果器件 处于 电流 限制 状态、则可能导致 DEF_1和 ADJ2引脚低于基准电压。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    我有一些测试结果要与您讨论。

    对于之前的测试、在焊接过程中电感器加热过大。 因此、电感从2.2uH 降至100nH。
    然后、我用新的电感器替换了 IC (U13)和电感器(L2、L3)。 0.9V 通道(SW2)现在工作正常。 但2.5V 通道(SW1)仍会产生低输出电压。
    我执行了一些测试来调试该问题:
    1.重做测试"我在 SW1线路上尝试了以下测试。 删除了 L3、C103、C106和 C107。 施加并使用 U13引脚4上的电压源调节直流电压、然后使用示波器测量 U13引脚5和引脚6上的响应。' 新结果是:在引脚4上施加2.5V 直流电压时、我们可以看到 PWM 转换、反馈环路开始工作。 此时、引脚5和引脚6的测量值为0.6V 和2.5V。 这意味着 IC (U13)无需安装电感器即可生成正确的输出电压。 此测试还在 SW2线路上正确生成0.9V 输出。
    2.安装 L2和 L3并测量输出电压。 SW2线路成功生成0.9V 直流电压。 SW1线路的输出电压仍然为低电平。 附件是示波器引脚4、5、6的屏幕截图。
    a)引脚4:具有尖峰(重复率为~2.4kHz)。 平均值为0.85V。 最大值为1.31V。
    b)引脚5:具有尖峰(重复率为~2kHz)。 平均值为0.21V。 最大值为0.45V。
    c) PIN6:我们可以看到开关。 但频率为~3.3MHz、超出数据表中的标称范围(2.0~2.5MHz)。 平均值为0.92V。 最大值为5.6V。
    IC 器件标识:BQF 08W Z967 (或 BQF 0BW Z967? 我无法区分器件上的"8"和"B")。 您能帮助检查此标记吗? 这是一个坏芯片吗?
    4.我们用22uF 低 ESR 电容器和10uF 电容器替换了 C105电容器、但它们没有帮助。
    对此有什么想法吗?
    谢谢、祝您一切顺利、
    Yilun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yilun、

    查看第二个转换器的3个示波器快照、它们似乎以3.3MHz 的频率运行。 在我看来、器件仍然处于电流限制状态- 原因是焊接不当或输出短路。 您能否对 所有4个信号- VIN、SW、电感器电流和 VOUT 进行1次示波器截图?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yilun、

    您是否能够进一步对此进行调试并获得示波器截图?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yilun、

    我现在要关闭此主题。 如果您需要进一步的支持、您可以在此处进行注释并重新打开该线程。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    事实证明是坏的 IC 问题。 在我更换 TPS62420后、它工作正常。

    感谢您在这里的回复。

    最棒的

    Yilun