This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R4-DEVICE-FW:学习周期不成功,更新状态卡在05

Guru**** 646230 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, GPCRA0
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039539/bq40z50-r4-device-fw-learning-cycle-unsuccessful-update-status-stuck-at-05

器件型号:BQ40Z50-R4-DEVICE-FW

尊敬的 TI 团队:  

我们一直在尝试使用 bq40z50-R4为4s8p 电池组执行学习周期。 这些电池为3.2V LFP 电池。

无论我们运行多少个周期、更新状态都不会超过05。

我们讨论了有关此主题的多个论坛问题,但没有令人满意的结果。 另外,我们还怀疑电池不平衡,因此我们在外部平衡电池组,以确保不会导致问题,但状态仍然是05,没有进展。

  化学 ID 不会出现问题、因为电池组已发送到 TI 工厂 并经过分析、TI 建议了最佳化学 ID。

我们遵循了 slua848、 SLUA903 和 https://training.ti.com/bq40z50-setup-and-going-production 中列出的所有设置

此处随附的是供您参考的日志文件和设置的 gg 文件之一,日志文件不包含休息时间数据,因为电池组在休息期间从 EV2300模块中取出。 请就可能导致此问题的原因提出建议、或者我们是否缺少任何设置来说明我们尝试失败的原因。

e2e.ti.com/.../BQ-logs.zip

谢谢,

AV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AV、

    您能否共享您的.gg 文件和您在将您的出院日志发送到 GPCCHEM 工具时收到的 chem ID 报告?

    您的放电电压非常平、这有时会导致监测问题、因为我们只有很小的电压变化、代表很大的 DOD 变化。

    从日志中、DOD0值根本不会更改、这表示未采用 OCV。 您是否还可以包含休息时间、以便我们可以查看何时可以进行 OCV?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,  

    我已随附 gg.csv,同时 TI 在发送用于电池表征的物理电池后也提供了 chem ID,并且未收到 GPC 报告。Chem ID 为4124。

    其余日志将需要一些时间,因为我们必须放置用于循环的包并获取日志,在您可以通过所附 gg.csv 的平均时间内

    e2e.ti.com/.../0676.settings.gg.csv

    谢谢,  

    AV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AV、

    我再次查看了 chem ID 和日志、看起来它的额定值为3350mV 至2500mV、一个日志中的位的起始电压超过3500mV、我建议保持在电池的额定范围内、DOD 才能正确更新。

    由于充电日志和放电日志具有不同的 DOD 值、足以保证 Qmax 更新、因此看起来确实是使用 DOD 更新获取的 OCV。 但是、由于日志在宽松期间被剪切、我们无法看到哪些位可能会阻止 Qmax。 但是、由于您位于0x05、因此您已经获得了 Qmax 更新、但没有更新 Ra。 这种情况最常见的原因是放电率过高(C/8理想值)

    此外、如果电池处于 3328mV 至 3273mV 范围内、则 OCV 将处于 OCVFR 状态。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、  

    感谢输入、我们将尝试电池额定范围内的周期也将放电 C 速率更改为 C/8。

    只是一个查询,以前我们在制造商更改单元格之前,对旧单元格使用了化学 ID 0444。 我们能否知道 Chem ID 0444的电池额定电压范围是多少。

    谢谢,  

    AV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AV、

    Chem ID 0444电压范围为3489mV 至2348mV、OCVFR 范围为3331mV 至3278mV。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wyatt、  

    随附的日志的更新状态为05, 其中包括放电周期前后的休息时间,以及以 c/8速率放电的电池组达到2500mV 的额定电压。

    电池处于静止状态超过6小时、但仍更新状态未更改为6。您能否检查日志和寄存器并告诉我们可能出现的问题。

    e2e.ti.com/.../3157.log.csv

    谢谢,

    AV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AV、

    从我的第一次评论来看、一切看起来都是正确的、今天让我来看看、明天回来。

    R_DIS 是正确的、但即使您处于放电额定值范围内、RX 也不会切换。 IT_EN = 1、学习状态为0x05。

    看起来 好像满足了第6.4.7节 Ra 表更新 TRM 条件中的所有条件、但我需要仔细检查。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、  

    以上内容的任何更新  

    谢谢、  

    AV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,  

    我们看到了 e2e 文章中的一篇、其中提到 了用于计算 Qmax 的 GPCRA0工具、以及在 学习周期失败时用于 Impedance Track 监测计的 Ra 表。

    我们尝试上传数据、生成了 RA 表值、并发送了更新状态为06的最终 gg。随附的是报告.e2e.ti.com/.../test1_2D00_report.zip

    报告中还提到 警告:负载下的电压为3403mV、高于 OCV 3346mV。 请检查您的化学 ID 是否正确。

    1) 1)那么、我们是否需要通过尝试 GPC CHM ID 识别来重新获得 CHEM ID?

    2) 2)我们能否放心地使用 GPCRA0工具在学习周期反复失败的情况下生成最终的 GG?

    谢谢,

    AV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AV、

    是的、您也可以使用此工具来计算 Ra、Qmax 和温度系数。

    该警告与我之前提到的一样、通常最大 CHEM ID 电压低于应用中使用的任何电压、以避免任何可能的电压与 DOD 相关问题。

    GPCRA0工具运行的算法与监测计在学习周期中运行的算法基本相同、它们是可互换的。  

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、  

    感谢您对工具的更新。

    但是、对于实际监测计在学习过程中为什么不进行更新的问题、有任何进展或更新。

    从 gg 文件和日志的共享数据中,对日志数据或设置的任何问题都可能导致问题。

    新 BQ40z50-R4 FW 的更新状态是否存在任何问题或 CHem 文件或 gg 设置是否存在问题。

    谢谢,  

    Avinash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AV、

    我不知道 R4固件有什么问题会导致它无法记忆电池。

    日志和配置看起来对我来说是正确的、我认为出现问题的原因是它超出了 CHEM ID 电压范围。 在线工具可能具有更好的滤波以推断值。

    我会确认监测计确实获得了 Qmax 更新、现场 Qmax 更新的标准不太严格(DOD 更改仅37%)。 如果您在周期中获得 Qmax 更新、这对于长期监测精度而言至关重要。

    此致、

    Wyatt Keller  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、  

    我们的问题是更新到0E,如果不更新到0E,则不会启用平衡。考虑到我们的电池组是多节电池,这是一个重要的标准。

    我们一直在使用06更新来循环软件包,但仍然没有更新到0E,这已成为一个令人担心的问题。

    我们现在 已启用 [FAST_Qmax_FLD]= 1,以查看是否发生更新。 任何其他有助于我们加快该过程的设置。

    由于您提到我们 在 chem Id 电压范围之外使用过它、 制造商指定的实际电压范围为3600±50mV 至2500mV ,电池的额定电 压为3350mV 至2500mV,完全充电并将其静置2小时或更长时间后,电压保持在3400 mV 左右。 现在 这与学习周期有关 。 在本例中、下一步将是什么。

    谢谢,  

    AV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AV、

    您应该能够获得 Qmax 更新、DOD 的变化仅为37%。 您能否共享您现在正在执行的此测试的日志?

    对于某些应用、我们可以在较小的电压范围内表征电池的特性、当提交电池时、请求的最大电压可能低于制造商规格。

    此致、

    Wyatt Keller