This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:TPS65910错误的 VAUX2值。

Guru**** 2505855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037416/tps65910-tps65910-wrong-vaux2-value

器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件: AM3358

大家好、

我对 TPS65910有疑问。

根据数据表、TPS65652 的 VAUX2输出电压必须为3.3V。

但当我测试它时、我看到4.4V。  这是怎么做的?

VAUX2为 AM33308的 GPIO 引脚和 I2C 引脚供电。

这种情况是否会损坏处理器?

如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mert、

     换用到良好的电路板时、行为是否遵循器件?  是否可能存在从连接的负载到 VAUX2的潜在泄漏路径?

    此致、谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    无泄漏路径。 我无法解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mert、

     我们需要更多信息来解决该问题。

    1. 换用到良好的电路板时、行为是否遵循器件?
    2. 在没有这个问题的情况下、总共有多少电路板运行良好?  
    3. 您可以使用 VIN 和 VAUX2捕获一些波形吗?

      您可以检查以下 e2e 吗? 这是一个示例、表明问题是由漏电路径引起的。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mert、

     请检查 下面链接的 e2e、 查看示例、以了解问题是由漏电路径引起的。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825641/tps65910-tps65910-about-the-output-waveform-of-vaux2

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好、

    这是我的一段原理图。

    一切都是正确的、但我无法解决问题。 我无法理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mert、

     感谢您分享 原理图! 我有以下调试建议:

    1. 移除 R7、然后从 PMIC 中检查 VAUX2如果它仍然不在正常值中、则 PMIC 有问题。
    2. 如果不允许移除 R7、则将其值从0更改为几欧姆、然后查看 VAUX2是否 变低。
    3. 如果 PMIC 是问题部件、您能否将其更换为已知正常的部件 ?
    4. 如果确认 PMIC 是问题部件、故障率是多少?  

    谢谢!

    Phil

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好、

    感谢你的答复。

    1. 我移除了 R7、但仍然 VAUX2 = 4.4V
    2. 我更改 R7的值。 我获取120欧姆、仍然是4.4V。
    3. 我没有交换 PMIC、但我的设计有2块电路板。 VAUX2仍然= 4.4V。

    非常感谢。 但 问题仍然存在。

    莫尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mert、

     感谢您的测量! 请尝试以下操作:

    1. 请使用 4.4V (我想这是您的 VIN)散热另一个点、然后转动电源以测量从  VAUX2到4.4V 点的电阻。
    2. 如果您没有看到任何短消息、请发送带有清晰顶部标记的图片、以便我们可以查看我们的记录。
    3. 您是否会向我们发送完整的原理图和 PCB 布局文件以供进一步检查?  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mert、

     你有更新吗?  

    谢谢!
    Phil