This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:并联2电池应用

Guru**** 2511725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039892/bq25890h-parallel-2-battery-application

器件型号:BQ25890H

尊敬的团队:  

是否可以将 BQ25890H 用于 类似以下概念的并联2电池应用?  

请回顾以下概念、并告诉我您的意见。 如果客户使用以下概念、 我们可以使用以下概念具有什么副作用?

 

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:  

    此请求是否有任何更新? 请回顾客户概念并告诉我您的意见。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945156/charger-ic-for-2x-18650-in-parallel。 BQ25890H 的原理类似于 BQ2561x。

    谢谢、

    宁。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、  

    您推荐的 E2E 帖子仅适用于  同一包装(可能是1个 PCM)中的1S1P、1S2P、1S3P 等。  

    但是、我在上一篇文章中提到的2节电池具有不同的电池组、而不是一个电池组。 因此、2节电池可能具有不同的电压。  

    请再次查看、并告诉我您对 BQ25890H 是否可以为具有不同电池组的并联2电池充电的看法。  

    客户希望重复使用之前项目中使用的电池、而不是新类型的电池。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、  

    我很抱歉给你推。 但请告诉我您对客户概念的看法。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 这两个电池可能会自行平衡、具有内置保护功能、并且可能会自动断开坏电池、则可能会考虑使用 BQ25890H。

    谢谢、

    宁。