This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54292:IC 输出对地短路

Guru**** 2505785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039589/tps54292-ic-output-short-to-gnd

器件型号:TPS54292

最近、客户发现 tps54292的一部分在生产测试过程中损坏。 此产品型号已批量生产很长时间。 我以前没有遇到过这个问题。 这种现象发生在这次生产的超过30件2K 系列产品中。 电路板上电后、tps54292的输出为0V、IC 的输出引脚到接地阻抗在断电后为0 Ω。 已经执行 A-B-A 交换测试来消除电路板电路和处理的问题、并确定问题出在 IC 上。 问题是什么? 此外、您还可以看到 TJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家将很快对此进行检查。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是的、

    TPS54292是一款双路输出转换器。 哪个通道输出受到影响、或者两个输出都为0V?

    什么是 SW-GND 和 VIN-SW 阻抗-请在器件脱离电路板时对其进行测量、并与良好的器件值进行比较。

    此生产测试的测试条件是什么(两个通道的 VIN、VOUT、IOUT、环境温度、循环通电、短路测试等) ?

    您能否在启动失败时与正常的器件启动之间共享受影响输出的 VIN、SW、VOUT 波形?

    是否可以共享您用于此测试的完整原理图?

    谢谢、
    模块