请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24735 你(们)好
客户使用 BQ24735进行设计。 仅连接适配器(直流19V6A)时、ACDET 测量2.8V、系统可通电。
连接锂电池(3节串联电池)后、前6节电池会进行预充电、充电电流设置为256mA。 此时、充电电路正常。
当进入正常充电并且充电电流为3A 时、ACFET 和 RBFET 将打开和关闭。
请参阅随附的 ACDET 波形和原理图。
请提供一些建议。
谢谢
星号