This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:电池充电的默认操作

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038144/bq24773-default-operation-for-battery-charging

器件型号:BQ24773

你(们)好

在连接电池组(3S 10.8V 2600mAh)的情况下(BATPRESS =低电平)、电池有时会在我们的应用中耗尽、在该应用中、如果电池电压低于2.7V 的限值线、内部电池保护电路将断开电池输出。 要释放电池、 必须向电池输入施加每节电池3V 的电压。 在这种情况下、BQ24773是否会在默认模式下为电池充电(假设充电电流不是0)?

第8.3.4.2节"最小系统电压调节和 LDO 模式"中规定的要求是否满足此要求? 也就是说、在满足最低系统电压(1.1V)之前、最小384mA 的电流将流入电池?

非常感谢

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TS、

      当电池组保护 FET 断开时、您可以在 SRN 节点处获取波形吗?