This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:在90W 时、几秒钟内过热至100Degs 也会同时嘶嘶声

Guru**** 2797405 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037785/lm5116-overheating-to-100degs-in-a-couple-seconds-at-90w-also-hissing

器件型号:LM5116

尊敬的德州仪器(TI),

我们最近开始使用此 IC、遵循布局指南并深入阅读数据表后、我们的电路板出现了一些问题。 如果我们能够查看 PCB 文件并获得一些改进建议或可能的故障原因、那将是很好的。 我们还有关于 PCB 的一些问题。

请告诉我可以在哪里发送 PCB 文件(我们希望将其保密!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sagar

    请联系您当地的 FAE 并要求他/她联系 Eric Lee (WV-BSR-APP)  

    谢谢  

    - Eric Lee (应用工程师)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢您的快速回复。 我们没有联系我们当地的 FAE。 我们将如何与他们联系? 请告诉我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    请使用 LM5116快速入门计算器(请参阅 LM5116产品文件夹中的链接)检查您的设计、并发送给我们进行审查。 高温通常与功率级组件选择有关- MOSFET 和电感器尤其重要。 有关功率级布局指南、请参阅应用手册 SNVA803。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答! 我们将查看计算器和应用手册。 您能否向我们提供一个电子邮件地址、以便我们将设计发送给我们进行审查?

    此致

    Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    仍在等待电子邮件地址、我们是否可以私下与您联系? 我们不愿意公开上传文件。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar  

    您是否会告诉我们您的1)最终申请和2)公司名称和3)地点是什么? 然后将设计文件发送至 eric.lee@ti.com  

    - Eric Lee (应用工程师)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    我要关闭此主题。 转到电子邮件讨论。  

    - Eric Lee (应用工程师)