This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62864:TPS62864 Vset 电阻器容差

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034943/tps62864-tps62864-vset-resistor-tolerance

器件型号:TPS62864

大家好、

我的客户希望使用 TPS62864通过外部 VSET 电阻器获得0.6V 输出。 但他们担心电阻器的精度和漂移对输出电压的影响。

数据表显示、我们可以接受23.7k Ω、精度为1%。 这是否包括温度漂移? 0.6V 输出电阻器的实际值容差/阈值是多少。  

请分享 VSET 函数或验证数据的方框图(如果已准备就绪)。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    为了确保 IC 检测到所需的 RSET 值,在输出电压为0.6V 时稳压为23.7kOhm,请确保遵循数据表指导选择 RSET 电阻器的参数。 通常、需要 E96系列的标准1%电阻器、其温度系数为±200ppm/°C 或更高。 大多数1%电阻器满足这些标准。

    我建议您阅读这篇非常有趣的文章、了解这种方法的优点:

    超低功耗电源中电阻数字转换器的优势

    如果您有任何疑问或意见、请告诉我。

    谢谢、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    您在这里还有其他问题吗?

    请告诉我是否可以提供帮助。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    非常感谢。 不再有问题了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    我很高兴听到这个消息!

    感谢您的告知。   

    此致、
    Dorian