This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:TPS23861温度和复位问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030019/tps23861-tps23861-temperature-and-reset-problems

器件型号:TPS23861

您好!

我在设计中使用 TPS23861、此 POE 控制器工作正常、但是、在室温下从 TPS 读取环境温度几乎为50度(无负载、上升15W 至3度)、这是否正常?  

此外、我在手动模式下使用 TPS23861、经过一段时间(有时是几小时、有时是几天)、所有寄存  器都设置为默认状态(端口进入自动模式)、当 I 作用域为48V 和3.3V 时、一切看起来都正常、没有任何压降。 我找不到任何原因。 您对该复位原因有什么想法吗?  

我还使用示波器仔细检查加电注意事项、它看起来应该是这样的。

感谢您的想法。  

此致

Burak  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Buraq、

     

    我们的 TPS23861 PSE 专家本周已不在办公室、但将于8月30日返职、并可提供建议。 他将在下周尽快对此主题做出回复。 感谢您的理解。

     

    此致、

    Brett Colteaux

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Burak、您好、当我进行反向计算以获取结温、然后将其转换为外壳温度时、我得到49C、因此50C 是 IC 的合理温度测量值。 由于高压轨在正常运行时会消耗一些电流、因此 IC 本身的功耗可能高达~400mW。

    对于从手动模式切换到自主模式、这是不可预料的。 您是否还检查过复位、如果该干扰较低? 您检查过 VPWR 或 VDD 下降后、会导致其进入自动模式。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、
    我检查了复位引脚、没有问题、我也会检查其他电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Burak、您好!

    此外、大多数应用将以半自动或自动模式运行。 手动模式通常仅用于调试。 您是否尝试仅在半自动模式下运行?