This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ769142:BQ769142:从 OCD 恢复

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028557/bq769142-bq769142-recovery-from-ocd

器件型号:BQ769142
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!
我在恢复 OCD1/2/3时遇到问题。 发生故障后、CHG FET 也会持续关闭、然后我无法通过断开负载并连接充电器从 OCD 恢复。 在负载/电池组引脚上可以看到充电器电压、但不能存在任何充电电流。 原因是什么?

目前、正如 Matt 在另一个主题中所建议的、我将恢复阈值电压设置为负数、以便仅根据正常工作的时间进行恢复。 有趣的一点是、当我这么做时、当故障发生时、CHG FET 保持导通状态。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh、

    您可以共享寄存器设置吗? 如果您能够连接到 BQStudio、则可以保存最简单的.gg 文件。 OCD1/2/3保护不应禁用 CHG FET、因此也必须发生其他情况。 您能否记录此行为(在 BQStudio 的"Registers"屏幕上单击"Start Log")?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    实际上、我没有评估套件和 BQstudio、但我可以提供以下信息:

    我通常使用 SLEEPCHG、以使两个 FET 始终保持导通状态、从而更安全地防止 SCD 或睡眠模式下的突然高电流。 在这种情况下、当发生 OCD 时、CHG 保持开启状态、允许通过连接充电器进行恢复。 但是、如果我不使用 SLEEPCHG、当发生 OCD 时、两个 FET 都会关闭、我想无法从该状态恢复。

    现在我没有问题、因为我使用 SLEEPCHG 或仅使用基于计时器的恢复。 但我想让您了解这个问题。 如果这仍然不正常、我可以在 MCU 引导后向您提供我写入 BMS 寄存器的设置。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh、

    这仍然不正常。 您可以继续发送设置吗? 如果您可以使用示波器以及 PACK+和 DSG 来捕获您在 CHG 引脚上描述的行为、以显示事件发生的时间、这也会很好。

    谢谢、

    Matt