This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55010:TPS55010

Guru**** 2504545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029653/tps55010-tps55010

器件型号:TPS55010

您好!
这不是一个新问题,而是对我的相关问题的补充(不幸的是,我以前的问题已经被锁定)。
我设计了用于2x5V 输出电压的小型变压器。
我使用了标称值为 AL=1200的磁芯[NH/TS2](没有气隙的磁芯)。
初级绕组由2匝(8根帕拉尔导线-利兹导线)组成、每个次级绕组由5匝(2根帕拉尔导线-利兹导线)组成。
一次侧电感为5、3uH、一次侧电阻为53mOHM。
二次侧电感为28、9uH 和29、2uH、二次侧电阻为85mOHM 和85mOHM。

转换器配合使用非常好。

一次侧电压:

次级电压:

Secondary voltage

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享结果。

    您对我们有任何疑问吗?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,谢谢重播。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wojciech、

    感谢您发送查询。

    首先、我假设您使用数据表第9.4.2节中显示的变压器计算。 正确吗?

    在 Flybuck 转换器中、能量存储在变压器的中心桥臂上。 因此、通常需要有一个气隙来避免变压器饱和。 您可以使用下面的公式计算最大磁通密度(Bmax)、以确定变压器是否不会在最大输出功率(Bmax < BSAT)下饱和。 Bmax 规格取决于内核类型。

       

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    不完全是、我的数据表中没有9.4.2点。
    我已从9.2.4点内的14个方程式计算 Lpri (max)。
    接下来、我将铁氧体磁芯数据表中的最大磁通量= 300mT、有效面积 Ae=10、7mm2。
    我采用大约350kHz (dt =~1、4us)和 Upri = 0、5*uin (Upri = 2、5V)的频率。
    根据方程式 NPRI=((uin - Upri)*dt )/(dB*AE),我计算出了初级匝数,以避免磁芯饱和。
    我将匝数向上舍入、然后计算次级匝数。 我获得初级电压的新值。 一切都很好:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wojciech、

    我进行了拼写错误、应该是9.2.4。 变压器的设计似乎是正确的。 因此、可能不需要气隙。

    顺便说一下、您还可以通过测量满载和过载/短路条件下初级绕组上的电流波形来抵消是否存在变压器饱和。 请参阅下图。

    变压器饱和波形

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wojciech、

    如果您没有进一步的问题、 我将继续并关闭此主题。    如果您同意、请点击 Resolved。

    此致、

    Febin