This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020:如果 Cboot 更改为0.01uF、有哪些风险? 谢谢。

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031541/lmr14020-what-are-the-risks-if-cboot-is-changed-to-0-01uf-thanks

器件型号:LMR14020

如果 Cboot 更改为0.01uF、有哪些风险? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果 Cboot 太小、高侧 UVLO 可能会在高侧 MOSFET 的导通期间触发并增加负载调节。

    效率可能也会受到影响、这会导致 Vgs on 可能更低、并增加高侧 MOSFET 的导通电阻。

    请注意、电容可能会随着 温度和电压的变化而变化。 因此、请确保具有较大的裕量。  

    谢谢!