This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:询问 BQ24040设计建议

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030698/bq24040-asking-for-the-bq24040-design-suggestion

器件型号:BQ24040

 

您好、先生、

 

我的客户对 BQ24040电池检测例行程序有疑问、您是否愿意查看并提供您的意见?

 

 根据电池检测例程的描述、我的理解是、电池检测例程将在进入和退出 TTDM 时运行、但不会在 TTDM 或退出 TTDM 时运行(例如、 TS=500mV)、对吗?

它只运行一次还是将持续监控? 您能帮助澄清什么会触发"Stat BATT_DET"事件吗?

 

 

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    电池检测例程将在 POR 之后以及进入/退出 TTDM 时运行。 请遵循数据表、因为它说明了始终运行或运行一次的条件。

    此致、

    Nick