This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:温度故障。

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029798/bq24040-temp-fault

器件型号:BQ24040

大家好、

我想知道 TEMP 故障。
根据数据表第17页、它说在发生 TEMP 故障时、FET 导通(第一次充电时)。
"第一次充电"是什么意思? (是否预充电?)

然后 、TMP 故障是否会停止充电?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    该器件在 POR 之后进入第一个充电周期 、并在达到终止后结束第一次充电。  温度故障在 第一个周期结束后仍将停止充电、只是不会触发 LED。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢你的答复。
    我理解了第一次充电的意思。

    我还有一个关于 TEMP 故障的问题。
    在温度故障被置位后、 当温度下降或上升时、充电是否开始?
    我想知道 如何在发生故障后恢复。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    要恢复故障、您应将 TS 电压恢复到正常范围。 在 EC 表 的电池组 NTC 监控器部分中给出了阈值。

    此致、

    Nick