This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040-N-Q1:SUBCKT LM4040_ND2P5损坏

Guru**** 1471450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4040
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024548/lm4040-n-q1-subckt-lm4040_nd2p5-are-corrupted

器件型号:LM4040-N-Q1
主题中讨论的其他器件:LM4040

您好!

我们已收到客户询问、SUBCKT LM4040_ND2P5已损坏、他们正在寻找器件的最新 pspice 模型版本。 下面是详细信息。

我需要用于 LM4040QBIM3-2.5/NOPB 的 PSpice 模型、我尝试从您的网站获取、但这些模型不好

SUBCKT LM4040_ND2P5损坏。

提前感谢您。

此致、
梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些似乎是加密模型。 您是否在 TI 的 PSPICE 内部进行仿真并发现问题? 我们将检查是否存在未加密版本。 您将这些模型使用什么仿真器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 Simetrix 工具。 请提供未加密的文件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 Simetrix 工具。 请提供未加密的文件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    产品页面上有多种下载选项。  LM4040-N 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 PSpice 模型。 很遗憾、我们没有提供 Simetrix 模型。 您能不能改用 PSpice for TI。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅纳德,我没有看到阿比舍克在这篇文章之后的后续行动。 您是否在 PSPICE for TI 中试用过该模型? 这是否满足了需求? 如果没有进一步的需求、请告知我们或关闭此主题。 谢谢、Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的支持。

    您现在可以关闭此主题。

    此致、
    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    请单击"已解决"以关闭该主题。  谢谢!