This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A11:设计仿真

Guru**** 1952220 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A11
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030429/tps7a11-design-simulation

器件型号:TPS7A11

尊敬的团队:

客户希望将 TPS7A11用于1.1V 输入电压至0.75V 输出电压/0.11A、并且 Vpp 需要在1%规格(恒定负载)以内。

我们是否进行了仿真或计算以验证器件性能?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    请查看您的偏置电压。  在110mA 的负载下、您将需要一些偏置电压余量。

    我看到要求仅为直流。  根据您的封装和最小/最大结温(并假设 Vbias 不在压降范围内)、这可能会得到满足。  EC 表在线路、负载和温度范围内具有最差的容差、但您的要求可能在这些范围内。  因此、我将使用典型的数据表曲线。

    谢谢、

    斯蒂芬