请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR14020-Q1 为了支持 CISPR25和5类、我应该进行哪种设计? 是否可以通过增强 Vin 或 SW 来抑制噪声? 我可以通过在输入电压侧连接 LC 滤波器(100uF:铝电解电容器和47uH)来改善它、但我对5类器件还不满意。 开关频率范围为2.2MHz 至0.36MHz。 该板具有两层、背面为实心 GND。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
为了支持 CISPR25和5类、我应该进行哪种设计? 是否可以通过增强 Vin 或 SW 来抑制噪声? 我可以通过在输入电压侧连接 LC 滤波器(100uF:铝电解电容器和47uH)来改善它、但我对5类器件还不满意。 开关频率范围为2.2MHz 至0.36MHz。 该板具有两层、背面为实心 GND。
您好!
这是( +) LMR14020-Q1:cispr25 5类-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛的重复帖子。
我将关闭此主题、并继续讨论上述主题。
此致、
Harrison Overrurf