This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61048:我们是否为 TLV61048配备了 P2P 器件?

Guru**** 2506105 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61048, TPS61023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029287/tlv61048-do-we-have-p2p-device-for-tlv61048

器件型号:TLV61048
主题中讨论的其他器件: TPS61023

大家好、团队成员  

 TLV61048是否具有 P2P 设备/类似器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    从数据表中可以看出、IC 使用恒定关断时间控制、与峰值电流模式相比、这种控制模式有哪些优势? 快速瞬态性能?  

    2.您是否有介绍此控制模式的文档?  

    我还阅读了 TPS61023数据表、它看起来 IC 使用恒定导通时间控制、 TPS61023 和 TLV61048之间的控制模式有何差异?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    我想 我们没有用于 TLV61048的 P2P 器件。

    恒定关断时间控制属于可变频率控制、 通常峰值电流模式为固定频率控制。 变频控制 最好在宽占空比下工作、因为 Ton/Toff 是固定的。 它还具有快速瞬态性能、因为变频控制 可以在电流周期响应负载瞬态、而峰值电流模式只能在下一个开关周期响应。

    请参阅以下与 降压转换器相关的培训。

    https://training.ti.com/power-tips-dcap-vs-voltage-mode?keyMatch=DCAP&tisearch=search-everything

    由于恒定导通时间(COT)控制具有固定的 Ton、因此它可以有足够的时间用于 Toff 和感应谷值电流、而恒定关断时间更适合峰值电流控制。

    此致、

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! Eric。