This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:逻辑电压

Guru**** 2501785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029396/bq51003-logic-voltage

器件型号:BQ51003

您好!

我想向上拉 EN1和 EN2引脚、以便在电池充满时停止无线充电。 将引脚拉至高电平的最小电压是多少? 我目前正在使用3.3V 逻辑微控制器、想知道这是否足够。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    对于高于1.3V 的 EN1和 EN2、为逻辑高电平、低于0.4V 为逻辑低电平。

    将 EN1/EN2拉低后、是否会出现重新充电问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!