This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561:反激式控制器选择- LM51561

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51561, LM51551, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023943/lm51561-flyback-controller-selection---lm51561

器件型号:LM51561
主题中讨论的其他器件: LM51551LM5156

您好!

我们正在进行 PSE 设计和选择组件。 我们已选择 LM51561作为升压控制器。 我们的设计要求是、

VIN-18V 至32V DC

VOUT -54V、1A (60W)、用于 POE 端口

我们的问题是、

1) 1)所选控制器是否最适合应用程序、或者是否有其他建议? 它与 LM51551有何不同? 仅输入电压额定值?  

2) 2)需要帮助推导变压器设计参数

3) 3)您能否建议4 x 端口类型1 PSE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahesh 您好!

    上面提到过、您计划将 LM51561用作升压转换器。

    对于您的应用、我认为 LM5155x 或 LM5156x 是最合适的器件。 区别在于输入电压、LM5156x 系列具有抖动特性。

    2.为什么需要变压器?

    请为此开始另一个主题、因为这是 TI 中的一个不同组。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    1) 1)我们计划在 反激式升压模式下使用 LM5156x。  

    2) 2)我们需要反激式隔离电源。 因此需要反激式变压器

    3) 3)您能否建议或分享一个链接、以便在相应的论坛上发布此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahesh 您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    我认为、变压器设计的一个良好起点是功率级设计器软件: https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER

    此工具有助于设计包含反激式变压器在内的多种不同拓扑的功率级。

    然后、如果您计算了要使用的变压器、LM5156的快速入门计算器可帮助您详细计算所有其他组件: https://www.ti.com/lit/zip/snvc240

    您也可以查看此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/snva866/snva866.pdf

    对于有关4端口1类 PSE 的问题、开关和多路复用器论坛应是合适的论坛: https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum

    但是、即使您将另一个主题放在错误的论坛中、它也会找到合适的团队。 我无法将此主题转发到另一个论坛、因为我没有回答您的其他问题。 抱歉。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahesh 您好!

    由于我没有听到您的反馈、我希望您能够解决您的问题、现在将关闭此主题。 如果不是这种情况、请在下面发布、如果此主题已被锁定、请启动新主题。

    此致、
    Brigitte