This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36520:如何测试工作静态电流?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026105/lmr36520-how-to-test-the-operating-quiescent-current

器件型号:LMR36520

大家好、我最近正在通过 LMR36520学习降压电路、我想知道 LMR36520 在未连接负载时的功耗、因此我要注意数据表中的 IQ 参数、如图所示。

注2说明"这是器件开环使用的电流。 它不代表稳压时系统的总输入电流"

我想:

如何 测试 LMR36520的工作静态电流?

测试条件是什么?

‘s“非开关”是指?

CAN IQ-nonSW 可用于计算   连接负载时 LMR36520的功耗?μ W

我对主要测试条件的理解是:

1.device 已启用。

2.FB 引脚悬空、 器件开环、因此作为反馈环路中的传动器、MOSFET 不会进行开关。

3.Vout 悬空。

我‘m!期待您的回答和建议,谢谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    通过 IQ-nonSW 测试、如下所示:

    1.启用.device。

    2.偏置 FB 引脚至 Vref X110%电压。

    要检查空载时的待机电流:

    1.device 已启用。

    2.输出开路(不要连接到任何电子负载)

    3.使用尽可能大的反馈电阻器..

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ‘s 您的善意回答,顺便说一下,“非切换”意味着?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    如果偏置输出略高于目标输出值、则电路将始终停止开关、直到 Vout 降至标称值、这意味着处于非开关状态。

    B R
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我的理解如下图所示、FB 偏置为1.1V (Vref 的110%)、此时降压 停止开关、但 组件中包含的其他电路、例如控制逻辑、Vref、LDO 等、仍在运行、 因此  、IQ-nonSW 代表  了除降压转换器之外电路产生的静态功耗、对吧? 为什么将 反馈电阻器设置为尽可能大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

     对于一些 IQ 超低的转换器、 一些内部电路单元也会关断以降低静态电流。

    较大的反馈电阻器将减小死区负载电流、以提高轻负载条件下的效率。

    B R

    Andy