请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3881 您好!
是否可以设置最大延迟时间?
我正在尝试在标志1和标志2之间设置200ms 的延迟、因此通过计算、需要25ms 的时钟周期、然后需要~210nF 的电容器。 只需确保这是可行的。
谢谢、
Michael
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是否可以设置最大延迟时间?
我正在尝试在标志1和标志2之间设置200ms 的延迟、因此通过计算、需要25ms 的时钟周期、然后需要~210nF 的电容器。 只需确保这是可行的。
谢谢、
Michael